This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SAFETI-HALCOGEN-CSP:关于使用 Tau 的连接电缆

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/819824/ccs-safeti-halcogen-csp-regarding-connection-cable-to-use-tau

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有 TMS570LC43X 开发套件、我计划使用 Halcogen-CSP。 我想知道此套件与 Halcogen-CSP Tau 之间的连接电缆。 我已经检查了 TAU 和 CSP 用户手册、但它没有描述连接电缆。

是否指定了连接电缆、例如 Debugger 和 Tracer?

如果可以使用调试器、我想使用 XDS100v2。 如果指定了示踪剂的可用连接电缆、我想使用 Lauterbach。

我可以使用 Lauterbach 吗?  

请告诉我有关连接线详细信息的信息。

谢谢、

好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sho、

    不需要使用示踪剂进行 HALCoGen Tau 测试。 支持 Hercules MCU 的任何 JTAG 仿真器都可用于此测试。 XDS100V2正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢您的信息。

    我知道 XDS100V2在 HALCoGen Tau 测试中工作。

    XDS100V2成本低、性能低。 我不是 Halcogen Tau 测试的有限功能、对吧?

    您能不能向我推荐调试器和原因。

    谢谢、

    好的