This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129EKCPDT:报告 NmiSR、无法启动

Guru**** 2768165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/816119/tm4c129ekcpdt-report-nmisr-failed-to-start

器件型号:TM4C129EKCPDT

您好!

JTAG 可以连接、但有一定的百分比无法启动。  甚至运行到 Uboot。

报告 NmiSR。

我们尝试了以下方法来恢复、但失败了。

1.重置

2.更换新的芯片和晶振

3.检查电源电压、这很好、 添加更多去耦电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

     您能详细说明您的问题吗? 您有一个定制板、即使与新的 TM4C129芯片换用、也无法连接到目标? 您的调试探针是什么? 使用 XDS100、xds200、ICDI 等不同调试探针时、您是否会看到不同的结果? 虽然我不清楚您的问题、但我建议您从该应用手册开始调试您的问题。  http://www.ti.com/lit/an/spma075/spma075.pdf 检查您是否具有适当的上拉电阻器。 转到最后一节、了解 JTAG 问题的疑难解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、蔡

    感谢您的回复。

    这不是 JTAG 问题。 仿真是 JLINK V8。 JTAG 工作正常。

    这似乎是一个硬件问题、无法开始工作。 无论擦除芯片还是更换新的芯片、都是如此。

    如何解决硬件问题? 我们是否有硬件检查列表? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     很抱歉、我仍然不清楚您的问题。 您能否加载一个简单的 TivaWare 示例、例如 hello 或 blinky、它是否起作用? 您有定制板吗? 您为什么认为这是硬件问题? 问题是否仅在您运行自己的程序或任何程序发现问题时发生?

     如果您遇到的问题是获取 NMI、则可能会生成一些故障异常。 有关故障排除、请参阅以下应用手册。

    http://www.ti.com/lit/an/spma043/spma043.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

     此问题是否已解决? 您能否回答我先前提出的问题、以便清楚地了解您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

     我没有听到你的反馈。 我现在要关闭这个线程。 如果此问题未得到解决、您只需回复此主题即可。