This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-RM42:FPGA 编程问题

Guru**** 2522980 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-RM42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/819051/launchxl-rm42-issue-with-the-fpga-programming

器件型号:LAUNCHXL-RM42

您好!  

我正在尝试对 LAUNCHXL-RM42的 FPGA 进行编程。 但我遇到了这个问题:  

XSVF Player v5.01、Xilinx、Inc.
找到2个 USB 2.x 器件
打开 Texas Instruments Inc. DSX10100 Ver 2.0 B、位于306位置
XSVF 文件=-v4
XSVF 文件= xds100v2_CPLD .xsvf
错误:TDO 不匹配
XSVF 命令#10时或附近出错。 请参阅 XSVF ASCII 文件中的第10行。
执行时间= 0.014秒

我在另一篇文章中读到、这是因为 TI wiki 中提供的.xsvf 文件适用于 XC2C32A 的 VQFP 版本。  

我找不到.xsvf 文件的 BGA 版本。

有什么可以做的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我为 HDK 上使用的 FPGA 开发了 CPLD 代码。 该代码应适用于 BGA 封装。 RM42 Launchpad 使用不同的 CPLD (器件型号不同)。 我不建议客户重新编程 CPLD。 USB 不直接与 CPLD 通信、它将 FTDI GPIO 切换为 JTAG 以向 CPLD 写入代码。 如果要对 CPLD 进行编程、还需要代码 来处理 FTDI 芯片。