This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:我需要找到 XDS100V3的原理图

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/819325/tm4c1294ncpdt-i-need-to-find-the-schematic-of-xds100v3

器件型号:TM4C1294NCPDT

  下一页中的"可从此处获取(需要注册)"链接 对我无效

http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS100#Q:_Where_can_I_get_the_design_.2F_schematic_.2F_BOM_for_the_XDS100v3.3F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有趣;链接对我有用。  

    是否可以重试? 我想知道网络上是否有干扰...  

    不过、有一点提示:XDS100v3不会为 TM4C1294器件带来任何优势。 添加的唯一特性是支持多个 CC13xx/CC25xx/CC26xx 器件使用的 IEEE1149.7 (cJTAG)。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天又试了一次、输入我的姓名和密码后、google chromed 会不断刷新页面

    BTW、登录 TI 网站上的其他网页时不会遇到任何问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在可以重试吗? 不再需要注册。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    立即工作、谢谢!