This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31HDK:负载电容计算

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/819715/tmds570ls31hdk-load-capacitance-calculation

器件型号:TMDS570LS31HDK

大家好、

我对 Hercules EVM 中提供的负载电容的计算有疑问(http://www.ti.com/tool/TMDS570LS31HDK )。

负载电容的规格为10pF (C27/28),但是7A-16.000MAAJ 晶振(https://www.mouser.com/datasheet/2/417/7a-13881.pdf )指定负载电容~ 18pF,带电容~ 5pF。

您能否分享一些关于10pF 是如何获得的见解? 根据以下文章 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/667495?TMS570LS0432-Resonator-Selection、C27/28不应~36-26pF

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HE Mitchell、

    您是对的、该晶体的电容器应为26pF。 晶振外部负载电容可计算为:

    cLOAD =(C27 * C28)/(C27 + C28)+杂散= 0.5*C27或0.5*C28 +杂散

    C27或 C28应为(Cload-Cruty)*2=(18-5 )*2=26pF,通常 Ctray 为2~5pF

    请勿使用 HDK 和 Launchpad 上使用的值。