This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:是否有人建议使用 Ubuntu 16.04与 LAUNCHXL-TMS57004配合使用的教程?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-TMS57004, TMS570LS0432, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/819425/tms570ls0432-can-anyone-suggest-the-tutorials-to-work-with-launchxl-tms57004-using-ubuntu-16-04

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-TMS57004HALCOGEN

你(们)好

我有 LAUNCHXL-TMS57004 Hercules Launchpad。 我无法在 Code Composer Studio 中选择目标芯片。 Hercules 安全微控制器是否有特别的 code composer studio?

除此之外,在 Ubuntu 中是否有使用 make 文件或命令行编译代码的指南?

请提供所需信息。

谢谢你

Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    Code Composer Studio 可从 以下位置下载:http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.html

    您可以看到、它已经支持64位 Linux (最新版9.1.0)。 CCS 是一个 IDE、其中包括调试器 GUI 以及 TI 的目标处理器的编译器和链接器(在安装期间选择)。 CCS 安装还包括 makefile 的用户手册。

    CCS 和代码生成工具(编译器/链接器)也可通过以下在线 e2e 论坛单独获得支持: https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81

    LAUNCHXL-TMS57004上使用的 TMS570器件是 TMS570LS0432。 CCS 确实支持此器件。 在安装过程中选择 Hercules MCU。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Sunil

    感谢您的支持。

    您是否会建议任何基本编程教程教程(意味着如何开始为此芯片编写代码)?

    谢谢你

    Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    您应该从 HALCoGen 开始使用这些器件。 请参阅以下有关如何在 Linux 上使用 HALCoGen 的文章:  

    HALCoGen 提供了在 MCU 上配置多个不同 IP 的示例、并提供了基本应用示例、类似于嵌入式系统的"Hello World"。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Sunil

    在 Linux 中运行 halcogen 的建议方法不可用。 是否可以在没有 halcogen 的情况下为该芯片编写代码? 如果是、请建议我如何继续。

    谢谢你

    Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HALCoGen 是开始使用 TMS570器件的最佳方法。 还有许多应用手册随附了完整的 Code Composer Studio 项目示例、您可以将其用作参考。 您可以在以下位置找到这些内容: http://www.ti.com/microcontrollers/hercules-safety-mcus/technical-documents.html#

    搜索"应用手册"。

    此致、Sunil