This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS12HDK:TMDS570LS12HDK

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS570LS12HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/818725/tmds570ls12hdk-tmds570ls12hdk

器件型号:TMDS570LS12HDK

您好!

我已经订购了2块 TMDS570LS12HDK 电路板、并在我写这封邮件前5分钟收到了电路板。 我有一个板损坏了以太网端口。 这是我第二次面对损坏的电路板接收。 上次损坏的是迷你 USB。 TI 为这块损坏的电路板提供了更换电路板、这需要2周时间。 请尽快帮助我解决此问题。

我还通过客户支持创建了案例、此案例 ID 为 CS0048354。

请查看以下图片。

谢谢、

此致、

-Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否会发布您的订单号?

    此致、
    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T00450307

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
     随订单 T00450307一起提供的损坏电路板( TMDS570LS12HDK )已获得更换许可。

    此致、
    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    感谢您的及时支持。

     收到电路板后、我将关闭此功能。

    再次感谢您的支持。

    此致、

    -Dinesh