请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM46L852 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN、
我 有一个陀螺仪(ST Micro L3GD20)、我过去在使用 SPI 的 RM42 Hercules 微控制器中使用过它。 我在该芯片上使用的是 SPI2。 现在、我想将同一器件与 RM46L852配合使用、但它不再工作。 我已经匹配了 Halcogen 中的所有设置。 我可以看到的唯一区别是、我现在使用的 SPI3在 RM46上是 MIBSPI 通道上的兼容模式 SPI。 我使用的代码与以前完全相同、现在似乎根本没有通信。