This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:在断电时监控 VCC 存储

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/819030/tm4c1294kcpdt-vcc-monitoring-for-storage-while-power-is-lost

器件型号:TM4C1294KCPDT

尊敬的:

我们将 TM4C1294KCPDT 用于我们的其中一款产品。 现在、我们必须在主电源断开时存储一些参数。 以便从这些最后的读数中恢复。

现在、我的问题是、有什么东西可以监控控制器的 VCC? 如果是、我能否在 VCC 降级25%时生成中断并将其存储在我的存储器中。

如果是、请指导我。 此外、如果还有其他方法可以执行此操作、请建议。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这听起来就像是"模拟电压比较器"的理想工作。   请注意、此处的 MCU "包括"一个或多个此类"模拟比较器"、但我们更喜欢"外部模拟比较器"。

    我们的理由(外部而不是 MCU 内部)如下:

    • 假设您的主电源为您的电路板提供12V (或更高)电压-然后调节至'3V3 for the MCU' -也许是另一个电压以满足(其他)器件需求。  现在、MCU 的 ADC 将该输入电压限制为3V3 -强制实施(接近) 4:1分压器网络。  (将外部电源电压"降压"至 MCU 可接受的电平。)  在此过程中(尽管"被掩盖"-过于频繁)是"模拟比较器75%的"有效"信号分辨率丢失(接近)。"   (由分压器引起)  大多数外部模拟比较器提供电源额定值、此额定值"接受"直接应用12V 电压。  (某些器件-甚至更高!)  因此、您通过外部器件显著提高了电压检测电路的"灵敏度"。
    • "尺寸和附加通道"均由外部模拟比较器容纳。  (采用 SOIC 封装的微型 SOT 单通道、双通道/四通道) 通常需要监控"多个"电压-我公司最常部署的是外部四通道器件。   此外-如果使用这些"附加通道"、则可以创建(最有用)的"窗口比较器"、从而确保受监控的信号保持在"可调电压范围"内。   (即、"界限"是指信号必须保持不变(两者都有)"低"和"高"信号限制、以防止"警报"中断。)
    • 迟滞(设置比较器的"切点"以减少/防止"振荡"-因为输入信号在"切点"处/附近"保持"。   外部比较器的引脚排列通过将3个比较器信号引脚分组在(非常)靠近的位置来简化并减小电路板尺寸。  这种情况在使用"忙碌的固定" MCU 时"不会太频繁"。
    • 最后-"重复使用您的 IP。"  选择 MCU 的模拟比较器会对您的硬件和软件开发提出要求(两者都是)。  而当"竞争进步"证明"过于强大"而无法抗拒时、需要不同的 MCU 时、会怎么样呢?   很可能-全新的"学习曲线"就会到来、而全新的"MCU du jour"本身可能需要更换-一路前进。   相比之下、模拟比较器的光绘文件可以"快速、轻松、高效"导入到每个新器件中-和/或在需要监控(许多)电压时"多用"。

    一个或多个外部比较器的输出将连接(可能通过上拉电阻器辅助)以"关闭"MCU GPIO -这是"中断信号电压警报"。

    “作为厨房洗涤槽” 的趋势仍在继续(这里和其他地方一样)——但并不总是“最佳选择”——正如这里的事实(相当清楚)所揭示的……