This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:外部中断引脚

Guru**** 2529320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/817802/tm4c1290ncpdt-external-interrupt-pin

器件型号:TM4C1290NCPDT

您好!

我对 TM4C129NCPDT 的外部中断引脚有疑问。
此 MCU 器件是否具有用于外部中断的专用引脚?

从数据表中、似乎没有用于外部中断的专用引脚。
那么、我应该使用 GPIO 引脚来产生外部中断吗?

此致
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、使用 GPIO 模块进行外部中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致、
    G.F.