This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:HALCOGEN 软件 GUI 混淆了

Guru**** 2762365 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/818408/tms570lc4357-halcogen-software-gui-is-mixed-up

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我安装了 HALCOGEN 04.07.01的最新软件。 但是、其 GUI 具有混叠和重叠的按钮。 TI 可以研究这个问题吗? 我有 Windows 10。 图像已附加。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hell Fehan、

    HALCoGen 必须仅使用默认的100%字体大小。

    e2e.ti.com/.../184660.aspx

     μ A

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何控制此字体大小?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fehan、

    我刚才尝试了不同的字体大小和显示分辨率。 HALCOGen 可在100%、125%、150%字体大小下正常工作。 这可能不是由 Windows 10的字体大小引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fehan、

    您是否使用4K 显示屏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang、  

    不、我没有使用4K 显示器。 但是、将"字体大小"调整为100%后、效果良好。 在较高的字体显示中、它不起作用。