This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:如何在 Tiva 上使用 ADC 的采样保持功能?

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/818477/tm4c1294ncpdt-how-to-use-sample-and-hold-feature-of-adc-on-tiva

器件型号:TM4C1294NCPDT

从同事那里挑选一个项目、并认为 S/H 可能是一个很好的附加器件、但我从未在 Tiva 处理器上使用过它。

TI 是否有在多通道运行中使用 S/H 以消除通道间偏差的示例?

感谢您的任何指示!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两个 ADC 转换器、每个转换器有一个采样电容器。 如果您使用两个不同的转换器、则可以同时转换两个 ADC 通道。 如果您使用单个 ADC 转换器对多个通道进行采样、则这些采样将在不同的时间进行。 采样时间的可编程性是为了允许使用更高的源阻抗准确采样信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、那对我根本没有帮助

    感谢您的深入见解!