This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCZAD:Tiva 设计指南与 NFBGA 设计指南

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/818144/tm4c1290nczad-tiva-design-guideline-vs-nfbga-design-guideline

器件型号:TM4C1290NCZAD

尊敬的团队:

我的客户对我们的设计指南有一些疑问。

有两个指南、您可以在此处找到它们:

http://www.ti.com/lit/an/spraa99b/spraa99b.pdf

http://www.ti.com/lit/an/spma056/spma056.pdf

我们的客户遵循官方 Tiva 设计指南。

他们应该遵循哪些建议、或者两者都有效?

示例:

TM4C129x 系列的系统设计指南 SPMA056 -第4页:

《nFBGA 封装应用报告》SPRAA99B -第6页:

请帮您澄清问题吗?

谢谢、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可能找到了答案: e2e.ti.com/.../2978350

    但一般情况下:他们应遵循或同时适用哪项建议?

    BR、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的答案是相同的、请遵循  TM4C 设计指南文档。