This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:Tiva I2S 问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/818043/tm4c1290ncpdt-question-for-tiva-i2s

器件型号:TM4C1290NCPDT

您好!

我有一位客户希望将 Tiva 与 I2S 接口配合使用。

下面的应用手册介绍了如何使用双 SPI 来仿真 I2S。
http://www.ti.com/lit/an/spma042b/spma042b.pdf

在本文档中、Tiva 端是 I2S 从器件、DAC 端是主器件(提供 BCLK 和 WCLK)。
客户希望使用 Tiva 作为主器件。 这是否可行?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然我不会说无法完成、 但我们的演示将 TM4C 显示为 I2S 从器件的主要原因是 TM4C 器件很难在 DAC 使用的适当频率下生成 BCLK 和 WCLK。 (可能我们的一个用户可以发布解决方案。)  

    我不知道您客户的要求、但具有真正 I2S 接口的 TMS320C55x DSP 可能更适合。