This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:RTOS/TM4C1294NCPDT:EEPROM 实现

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/817011/rtos-tm4c1294ncpdt-rtos-tm4c1294ncpdt-eeprom-implementation

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们拥有 TIvaware 外设驱动程序 API、我们还拥有 TI RTOS 驱动程序 API。

我希望在 TI RTOS 中使用 EEPROM 外设时。 它没有用于 EEPROM 的任何 TI RTOS 驱动程序 API。

在 EEPROM 中、我希望存储一些永久数据、并且每当我调用 EEPROM 读取时、我希望将其恢复。 您能帮我在 TI RTOS 中实现 EEPROM 吗?

如果我想执行上述操作、我需要做什么?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     没有 TI-RTOS API 可与片上 EEPROM 连接。 您将需要使用 TivaWare 来实现此目的。 没有其他方法。 在 TI-RTOS 内调用 TivaWare EEPROM API 不会出现问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Tiva ware API 不安全线程? 那么、如果我们在任务中使用该驱动程序 API、那么它可能会导致一些实时问题、对吧?  那么、在本例中、我应该怎么做? 我可以在 TI RTOS 中的何处实现该 API?

    此致、

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

     希望下面的帖子能回答您的问题。

    请注意、今天是美国假日、我将在假期中休假一周、但访问该论坛的机会有限。 如果您有其他疑问、请创建新主题、以便我们的支持团队为您提供帮助。 如果您在这里提出更多问题、我担心我们的支持团队可能会错过。