This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:添加 SafeTI Hercules 诊断库

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/816395/ccs-tms570ls0432-add-safeti-hercules-diagnostic-library

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

 您好专家

   我在  项目中添加了安全诊断库、添加的头文件没有问题。 但 当我进行编译时、这是许多问题

  当我不添加 安全库时没有问题、 并且添加了头文件的路径没有问题。  为什么选择???

  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加 项目 .e2e.ti.com/.../3252.CIR_2D00_V0.0.3.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 Project Properties->CCS Build --> ARM Compiler--> Predefined Symbols 中定义这些符号

    _TMS570LC43x_
    _vfp_support_= 1.
    EXTERNAL_SP_INIT
    SL_REG_INIT_VAL=0U

    也启用浮点支持( Project Properties->CCS Build --> ARM Compiler-->处理器选项-->指定... :VFPv3D16)

    此致、
    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro

    我 使用 ccs8.3。不要找到 Project Properties->CCS Build --> ARM 编译器-->预定义符号。

    我想知道如何为项目添加安全性、首先创建安全项目或先创建 HAL 项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以!  我找到了。

    它们意味着什么、哪些类型的工程需求、添加和更改这些内容会影响其他内容?

     谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些是定义的。

    现在、我可以看到我犯了一个错误。 由于您的 MCU 是 TMS570LS0432、因此您必须使用_TMS570LS04x_来更改_TMS570LC43x_

    例如 、为预处理器定义了_TMS570LS04x_。 在代码内部、您可以找到#if defined (_TMS570LS04x_)||(某些其他 MCU)...

    如果这是 true、编译器将编译这部分代码。

    我不知道您对项目"添加安全性"是什么意思、但在创建项目时、您可以从 HALCoGen 项目或 CCS 项目开始。

    此致、
    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     我的程序需要获得安全认证。现在没问题、首先创建 CCS、然后添加库。

    谢谢你