This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/816565/tms570lc4357-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

使用 halcogen 为 PWM 信号生成代码时、PWM 和 HET 之间有何区别?  

PWM 使用 HET 功能还是其他方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HALCoGen 可用于使 MCU 通过 ePWM 模块(器件 TRM 的第35章)和 N2HET 模块 (器件 TRM 的第23章)生成 PWM。

    当 N2HET 模块被用于生成 PWM 时、HALCoGen 在 HET 存储器中生成和复制 HET 程序。 HALCoGen 提供了轻松生成8个 PWM 信号的机会。

    ePWM (增强型脉宽调制器)模块是用于生成 PWM 的专用模块(请参阅器件 TRM 的第35章)。 支持的功能
    ePWM 使其特别适用于数字电机控制。 HALCoGen 为 ePWM 模块生成的 API 位于文件 etpwm.c 中(在启用 ePWM 驱动器时生成)。 可以在 HALCoGen 示例文件夹中找到使用 ePWM 生成 PWM 的示例(说明如何使用示例的说明是 IH HALCoGen 帮助-->帮助主题-->示例)。

    此致、
    米罗