This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432:Energia:EnergyTrace 和低功耗配置

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP-EXP430FR2355, MSP430FR2355, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/816113/msp432-energia-energytrace-and-low-power-configuration

器件型号:Energia
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR2355MSP430FR2355ENERGYTRACE

大家好。 我在 Windows 10/MacOS Mojave 上使用 ENERGIA、并使用两个 LaunchPad;

MSP-EXP430FR2355和 MSP‑EXP432P401R。

例如低功耗模式

http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ACF129zBlYdZobLAvNAIKw__IOGqZri__LATEST

MSP430FR2355的 LPM4.5模式、

http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AG55-ANEqflMyH6kh9dbJA__z-lQYNj__LATEST

使用 CCS 时、MSP432P 的 LPM4.5模式示例是一个很好的参考。

我想在使用 ENERGIA 时迁移这些示例。 使用 ENERGIA 时、是否有进入 LPM4.5或其他低功耗模式的功能?

2.我听说过的 EnergyTrace 功能

https://youtu.be/utRot0m2i7o

https://youtu.be/QZ1e8682-xg

https://academics.uccs.edu/mlaubhan/common/MSP432/slaa668.pdf

似乎我必须使用 CCS 来查看这一点。 在使用 ENERGIA 时、我能否跟踪能耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    有关 Energia 支持的内容的详细信息、请联系 Energia 论坛。

    谢谢、

    SAI