This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:申请设计审查。

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/850291/rm57l843-request-a-design-review

器件型号:RM57L843

你好

我申请 RM57L843BZWTT + TPS65381AQDAPRQ1的设计审查

附上原理图文件。

我有疑问。

1. 我想将仿真器与 XDS110配合使用、并将连接器与 TI 20引脚连接器配合使用。是否可用?

2.是否支持将 RM57L843BZWTT 的输入复位至 TPS65381AQDAPRQ1? (请参阅原理图)

3.您是否需要使用跳线来禁用 TPS65381AQDAPRQ1的看门狗复位功能、以便首次下载闪存?

使用两个 RM57L843BZWTT 时、请检查与 DPRAM 的连接。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们不提供公共领域的原理图审阅。  

    我们将查看 您在问题1、2和3中遇到的具体问题和顾虑、并返回给您。  

    请注意、分配的工程师已外出几天、因此响应将延迟。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Mukul  

    如何申请原理图审阅?
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Mukul  

    何时可以获得答案?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 我想将仿真器与 XDS110配合使用、并将连接器与 TI 20引脚连接器配合使用。是否可用?

    QJ>XDS110封装包含:

    • XDS110调试器
    • 20引脚调试电缆
    • 14引脚辅助电缆
    • TI 20引脚至 TI 14引脚转换器适配器
    • TI 20引脚至 ARM Cortex 20引脚转换器适配器
    • TI 20引脚至 ARM Cortex 10引脚转换器适配器

    因此、PCB 板上的20引脚连接器(ARM 或 TI)正常

    2.是否支持将 RM57L843BZWTT 的输入复位至 TPS65381AQDAPRQ1? (请参阅原理图)

    QJ>没有用于复位 TPS65381的输入引脚。 它具有复位 TMS570的输出信号

    3.您是否需要使用跳线来禁用 TPS65381AQDAPRQ1的看门狗复位功能、以便首次下载闪存?

    qj>您需要找到一种方法来禁用 TPS65381上的看门狗或断开到 TMS570 nPORRST 的触发信号

    使用两个 RM57L843BZWTT 时、请检查与 DPRAM 的连接。

    正如 Mukul 所说、我们不会在公共领域查看原理图。 我注意到:

    你没有下拉至 nTRST

    C2和 C3应等于:2*(18-2)=32pF、 假设杂散=2pF

    3.使用下拉至 TCK  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的支持。

    如果我不在公共领域进行原理图审阅、如何申请审阅?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    遗憾的是、无法在公共领域支持原理图审阅。

    我们不提供此服务。

    我们只能回答您对客户设计可能存在的任何特定问题或疑虑。  

    此致

    Mukul