This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2272-Q1:SPICE 模型

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2272, MSP430F2272-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/851230/msp430f2272-q1-spice-model

器件型号:MSP430F2272-Q1
主题中讨论的其他器件:MSP430F2272

团队、  

MSP430F2273-Q1在 TI.com 上连接到 SPICE 模型的链接似乎不正确、因为它加载一个6引脚运算放大器:  

http://www.ti.com/product/MSP430F2272-Q1/toolssoftware#model

您能不能指导我在哪里可以找到适用于 MSP430F2273-Q1的器件?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    这是一个非常奇怪的问题。 我需要与其他一些人核实这一点-让我在几个工作日内了解那里发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    嗯、我学到了很多以前不知道的东西。

    首先,我们不为 MSP430器件提供完整的 SPICE 模型。

    其次、该器件的 SPICE 模型可能是由某人过去作为仅与运算放大器部分等效的模拟完成的。

    有一些独立部分获得 SPICE 模型的情况、因此可以在产品页面上解释所提供的模型。 因此、它仅适用于运算放大器不会是错误。

    我认为这可以解决您的问题、请告诉我您是否有其他人在这个主题上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:客户:

    感谢您的反馈。 他们能否至少为运算放大器设置提供一些指导、尤其是在每个引脚排列和预期输出方面、并阐明可以仿真什么? 例如、我能否运行瞬变、直流扫描、热分析?

    我遇到各种错误,试图弄清楚如何在 PSpice 中配置此运算放大器。 例如,当我运行以下 PSpice 原理图的瞬态分析时,我遇到收敛错误。 当我删除自动收敛时,我会得到 一个“内部除以零误差”。  

    谢谢

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    遗憾的是、我们不知道 TI 内部的谁甚至制作和发布了此 SPICE 模型。 可能是汽车团队或 MSP430中的某个人已经不在身边。 在这种情况下、该模型在网站上"按原样"提供、我们无法帮助支持模型的内容。

    如果客户认为模型不正确、我可能只会看到完全删除模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralph、我的客户现在能够模拟 MSP430。 但他没有 MSP430运算放大器的电气特性来验证他的结果。 请协助下列工作:

    1. MSP430运算放大器增益带宽产品
    2. MSP430运算放大器开环增益
    3. MSP430运算放大器相补角
    4. MSP430运算放大器转换率
    5. MSP430运算放大器输入失调电压
    6. MSP430运算放大器共模抑制比
    7. MSP430运算放大器电源抑制比

     这些参数通常在数据表中指定、但在 MSP430F2272规格中缺失。

    谢谢

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    员工/我是"外人"、但有时也喜欢在"不可用"的条件下"无联系"。

    我们是否可以建议:

    • 您会注意到所选器件的"参数缺失"。  可能"非常相似"的器件(包括)这些参数?   (一个设计的元素经常重复使用(复制)-是否不使用?)
    • 必须提出这个问题-因为这个问题已经变得非常重要-为什么选择这个器件(缺少这些规格)?   
    • 在这种情况下-除非预计的体积"极高"-使用"已知且正确指定的(外部)运算放大器"-值得考虑。
    • 和... 在适当的条件下-以及在时间和技能良好的"工程资源"方面-(可能)可以通过(高度)受控的实验"淘汰"(大量)您请求的(内部运算放大器数据)...

    应该注意的是、大多数情况下-例如"复用信号器件"-不能等于"任务专用器件?"的性能    驱动至、"通过一个芯片实现一切"-并不总是-"成功环回!"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    查看 MSP430F2272数据表(不是 Q1版本)、可以看到这些器件似乎没有运算放大器。

    D/S 显示"运算放大器(OA)(仅限 MSP430F22x4)"

    因此、我认为 SPICE 模型不适用于他们的器件。 我在 MSP430F2272-Q1数据表中根本看不到运算放大器。