This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:如何使用脉宽调制(PWM)自动更改 LED 的亮度

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/852423/ccs-tms570ls1224-how-to-use-pulse-width-modulation-pwm-to-auto-change-the-brightness-of-a-led

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

 如何使用脉宽调制(PWM)自动更改 LED 的亮度  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可使用 ePWM 模块生成 PWM。 HALCoGen 为 ePWM 模块生成的 API 可用于更改占空比、如果 PWM 驱动 LED、则强度会根据 PWM 的占空比发生变化。 另一种生成 PWM 的方法是使用 N2HET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    我使用 PWM (HET 模块)创建了一个项目,以使用占空比手动控制 LED 强度。

    但我的问题是如何 使 LED 以线性方式增加其光强度( 从无光到全光)(自动调节 LED 亮度)

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HALCoGen 使用 N2HET 为 PWM 生成 API。 例如、您可以使用 pwmSetDuty 来更改 PWM 的占空比。 输入参数是占空比、单位为百分比(0-100%)。

    您可以看到此链接、其中显示了如何使用 pwmSetDuty:

    如果您 在具有一定延迟的环路中将占空比从0更改为100%、您将看到 LED 调光。

    此外、您还可以在项目1中看到如何控制亮度(闪烁频率由环境光传感器控制)。

    项目1可从 git 存储库下载:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢