This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:性能问题

Guru**** 2481975 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/852294/tms570lc4357-performance-issue

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我的客户有以下问题。

我们已经对两个 TMS570器件进行了一些性能测量

TMS570LC4357 以300MHz 运行

TMS570LS1227ZWT 以150MHz 运行

 

对于以下性能结果,我们不使用外部存储器。

 

我们采用 TMS570LS1227 、结果为100%(这是基准测量)

如果我们使用 具有缓存(指令和数据)的 TMS570LC4357、我们将获得270%的性能(良好的值)

不带高速缓存的 TMS570LC4357相比、我们获得了大约55%的性能。 (这是坏值)

 

我们比较了这两份数据表的第5.6章:

1227:


4357:

  

我的问题是:1227的速度是禁用高速缓存的4357的两倍是可行的吗? (由于 RWAIT 设置而变得特殊?)

请帮帮我。

谢谢、

尼德胡