大家好、
这是客户提出的一个问题。
当在所有 ROM 存储器上运行 PBIST 时、它们使用安全库进行自检并发现执行时间有很大差异、这使得软件初始化时间过长。 因此客户想知道原因。 为什么 PBSIT ROM 的自检需要花费大量时间。 哪个因素会影响这一点?
BRS
假设
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
这是客户提出的一个问题。
当在所有 ROM 存储器上运行 PBIST 时、它们使用安全库进行自检并发现执行时间有很大差异、这使得软件初始化时间过长。 因此客户想知道原因。 为什么 PBSIT ROM 的自检需要花费大量时间。 哪个因素会影响这一点?
BRS
假设
您好、
与 ROM 组 PBIST 测试相关的时钟是 STC/PBIST ROM 时钟。
如 TMS570LC4357产品说明书中所述、PBIST ROM 时钟频率被限制为82.5MHz 的最大频率
如果使用 STC、则可用于测试的最大时钟速率为110MHz。 基于此、PBIST ROM 测试的运行时间可能会有所不同。
对于 ROM PBIST,我们有慢速读取和快速读取算法以及下面给出的分析时间 :
(这也可在 SafeTI_Diagnosticoc_Library_Datasheet 中找到)
这些是影响 PBIST ROM 自检所需时间的因素。
此致、
Akshay