This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:BIST 时间

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/850376/tms570lc4357-bist-time

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

这是客户提出的一个问题。  

当在所有 ROM 存储器上运行 PBIST 时、它们使用安全库进行自检并发现执行时间有很大差异、这使得软件初始化时间过长。 因此客户想知道原因。   为什么 PBSIT ROM 的自检需要花费大量时间。 哪个因素会影响这一点?  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    与 ROM 组 PBIST 测试相关的时钟是 STC/PBIST ROM 时钟。

    如 TMS570LC4357产品说明书中所述、PBIST ROM 时钟频率被限制为82.5MHz 的最大频率

    如果使用 STC、则可用于测试的最大时钟速率为110MHz。 基于此、PBIST ROM 测试的运行时间可能会有所不同。

    对于 ROM PBIST,我们有慢速读取和快速读取算法以及下面给出的分析时间 :

    (这也可在 SafeTI_Diagnosticoc_Library_Datasheet 中找到)

    这些是影响 PBIST ROM 自检所需时间的因素。

    此致、

    Akshay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    感谢您的回复。

    根据您的回复、 频率的影响似乎不太大。 根据客户的反馈、当问题发生时、执行初始化的时间将增加250ms。

     是否有一些自检项目会影响时钟? 注意:客户使用的自检项目与 safetylib2.4.0演示相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    有任何反馈吗? 谢谢。