This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GE6PM:I2C 从器件配置

Guru**** 2828575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/851999/ccs-tm4c123ge6pm-i2c-slave-configuration

器件型号:TM4C123GE6PM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

是否可以在从模式下配置 Tiva 的 I2C?  

如果是,如何?  

我已经在主模式下配置了多个 I2C、但我不知道如何在从模式下进行。  

是否可以使用文件 I2C.h 中包含的函数? 在这种情况下、是否有'I2C_write'和'I2C_read'等函数?  

感谢您的帮助!  

此致、  

伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elisabeth:

     是的、Tiva 器件上的 I2C 模块可被配置为从器件。 您能从 TivaWare I2C 示例开始吗? 请参阅下面的内容。 突出显示的两个示例中的代码用于显示如何配置从模式。 对于从机操作、您将使用 I2CSlaveDataPut 和 I2CSlaveDataGet 执行写入和读取操作。