This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:适用于物联网应用的 TM4C

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/851723/tm4c1294kcpdt-tm4c-for-iot-applicaiton

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!

我们使用 Tiva 系列已经有一段时间了、现在正在使用物联网开发新产品。 是否有与 TM4C1294类似的器件也能满足以下尽可能多的要求?  

  1. 如果可能、我们希望重复使用来自 TM4C1294项目的代码
  2. 至少需要8个 ADC、有望实现14位或更高的分辨率
  3. 需要 USB、以太网、WiFi 以及蓝牙
  4. WiFi 可以在模块上、这样我们就可以更轻松地通过 CE 或 FCC

感谢您的帮助!

最棒的

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

     我在 TI 产品网页上进行了一些搜索、找到了 SimpleLink 无线和有线 MCU。  http://www.ti.com/microcontrollers/simplelink-mcus/products.html#p945=14 ,可能部分满足您的要求(即14位 ADC 分辨率和 M4F、Wifi)。 据我所知、这些产品没有 USB。 我建议您搜索 TI 产品页面、并将您的问题发布到 SimpleLink 论坛以了解其他问题。   

     为什么无法继续使用 TM4C129x? 如果您需要14位 ADC、则可以将外部14位 ADC 与 TM4C129结合使用。 同样、您可以将 TM4C129作为主机 MCU 与外部 Wifi 模块连接以扩展您的功能。