This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:tm4c1294kcpdt

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/850106/tm4c1294kcpdt-tm4c1294kcpdt

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!

在我的应用之一进行测试期间。

我得到以下例外情况。

如果看门狗被禁用、则工作正常。

请检查随附的异常详细信息。  

如果有任何相关信息会有所帮助。

此致

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    您是否尝试注册中断113? 如果是、您是如何实现的? 如果您使用了 driverlib IntRegister (或其中的某些变体)、请参阅 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/t/849627

    如果不是这样、您使用的是 TI-RTOS 的哪个版本? 如何设置看门狗?

    Todd  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    我只尝试根据 USB CDC 示例注册 USB 中断。

       //安装中断处理程序。
       M_HwiHandle = Hwi_create (INT_USB0、CdcExtension::HWInterruptHandler、NULL、错误块);

    无效
    CdcExtension:HWInterruptHandler (uintptr_t interruptInfo)

       //应用程序忽略中断并将其传递到库进行处理。
       USB0DeviceIntHandler();

    我的异常号是3、故障详细信息是

    TiRtos 版本: 2.16.0.08

    此致

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 int 113是 INT_LCD0。 您(或其他一些代码)是否对此执行了任何操作? 您能否打开反汇编窗口并添加 IntRegister? 它是否出现? 如果是、请在函数的开头放置一个断点、然后重新启动应用程序。 谁调用此函数?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    感谢您的回复。

    如何在反汇编中添加 IntRegister?..

    只有我可以搜索存储器地址...

    如果我对看门狗部分结果进行注释、结果将与此类似。

    故障地址详细信息也随附。 但使用该地址也无法找到导致异常的代码。

    此致

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    您对 Hwi_create 的调用是否成功返回? 或者它在此之前是否有异常? 此外、您在第一个帖子中说过、如果您不使用看门狗、它就能正常工作、但根据您的上一个帖子、这是否已经不是真的了?

    您能否打开应用程序.map 文件并查看是否有任何中断注册函数被拉入应用程序? 您可能需要搜索'int'、'interrupt'、'register'等 如果有这样的函数、这会很糟糕、因为 TIRTOS 必须管理所有中断才能使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    实际上、问题是因为字符串描述符变量在本地范围内。

    当其范围更改为全局问题时、问题就会得到解决。

    感谢您的支持。

    此致

    Nikhil