This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:通过 UART( SCI2 )接收数据

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/851917/ccs-tms570ls1224-receiving-data-via-uart-sci2

器件型号:TMS570LS1224

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

 按下 S3按钮时、我成功构建接收阵列的 UART 项目  

任何人都可以帮助编辑主代码、使其从另一个 UART 源(如 Tera Term 软件)接收阵列  

这是我的项目 e2e.ti.com/.../7587.uart_5F005F005F00_1.rar 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当在 Rx 引脚上接收到并移入 SCIRXSHF 的数据被传输到 SCIRD 寄存器时,RXRDY 标志被置位并产生中断(如果启用了 RX 中断)。 并在 ISR 中读取数据。 要将 SCI 端口连接到 PC,您需要 UART->USB 适配器(I/O 电压为3.3V)。 当 PC 将数据发送到 SCI 端口时、将生成中断、并且在 ISR 中、您可以读取数据。 当然、您可以使用 SCI/LIN (与代码中的方式相同)、因为它连接到 U7、U7充当 JTAG 仿真器并将 UART 暴露给 PC。 CCS 具有可用于测试的集成终端。 您可以激活持续刷新并在表达式窗口中观察 RX_text。 按下键盘上的按钮(在终端窗口中)将在 RX_TEXT 中接收字符。