This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Hercules _SAFETY_MCU_DEMOS:在 RM57Lx 上启动安全演示

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/850780/hercules_safety_mcu_demos-launch-safety-demo-on-rm57lx

器件型号:Hercules _SAFETY_MCU_DEMOS

您好!

我安装了 Hercules 安全 MCU 演示来研究 RM57Lx LaunchPad 的安全特性。

首先、我不确定需要运行哪个 exe 才能在 RM57Lx LaunchPad 上运行演示。

从安装文件夹中选择的一个是我要运行的那个吗?

在我运行它之后、应用程序不会启动、但它错过了一个 DLL 文件。 您可以在下一张图片中看到它。

我尝试下载缺失的 DLL、但这不起作用。 如果我单击忽略它、则应用程序已启动、但无法正常工作。

您能不能为这个问题提供任何解决方案、也可以帮助我学习这个芯片的安全特性。

此致、

Aron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试卸载并重新安装 Hercules 安全 MCU 演示。

    。 我们有一个 wiki 页面、我们讨论了这个特定问题以及如何解决这个问题。 Wiki 位于以下链接:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、这些演示旨在在较早的 USB 记忆棒开发套件(不再销售)和 Hercules 开发套件(HDK)上运行。 网页明确指出: https://www.ti.com/tool/HERCULES_SAFETY_MCU_DEMOS

    它们不会在 LaunchPad 上按原样运行。 LaunchPad 的代码示例可在 https://git.ti.com/hercules_examples 的 git 存储库中找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sunil:

    在 wiki 链接上、我可以看到它与 Hercules LaunchPad 兼容、如果不兼容、我认为应该更新它。

    我克隆了您链接到我的 Hercules 示例库。 这个示例中有很多。 我对我来说、如果我有 RM57Lx LaunchPad、那么适合我的是引导加载程序/SafetyMCU_Bootloades/RM57Lx

    我还有一个问题。 是否有使用这些示例的自述文件或教程?

    期待您的回答、

    此致、

    Aron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到的示例是在 RM57Lx MCU 上实现引导加载程序。  有一些有关在 Hercules MCU 上实现引导加载程序的应用手册、例如:

    您可以在 LaunchPad/RM/RM57目录下使用其他一些示例。

    此外、您还可以在 HALCoGen 示例文件夹下找到一些示例。 和说明如何使用这些示例请参见 HALCoGen 帮助(帮助主题-->示例)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找一些示例,特别是与安全库和 RM57Lx 的安全功能相关的示例。 引导加载程序功能对我来说还不是必需的。 我将查看 LaunchPad/RM/RM57目录。 谢谢你。

    我知道 HALCoGen 示例、使用了其中一些示例、但无法使安全库示例正常工作、因为我无法编译该示例。 可能缺少一些步骤。

    此致、

    Aron