This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:PBIT (可编程内置测试)

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS1227, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/851060/ccs-tms570ls1224-pbit-programmable-built-in-test

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:TMS570LS1227HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

如果有人使用 SDL (安全诊断库)或 Halcogen 测试 PBIT、请进行测试  

请提供测试步骤或与我们分享您的测试代码

我使用板运行 SDL、结果如下。它们是否正确?

但是我不知道如何像 只启用 PBIT 和禁用其他测试那样检查 PBIT?

我成功使用电路板运行 SDL、没有失败  

但是我不知道如何像 只启用 PBIT 和禁用其他测试那样检查 PBIT?

我遵循 了 sl_selftest.c、我确保该代码与 TMS570LSxx 中的 PBIT 序列兼容 ( 第7.3.1章  )


然后 按照    C:\ti\hercules\SafeTI Diagnostic Library\2.4.0\demo_app\HALCoGen\TMS570LS1227_Noos\source\sys_startup.c 进行操作

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS570LS1224

    工具/软件:Code Composer Studio

    大家好、

    安全和内置自检之间有何区别?

    是否有任何演示应用或示例项目可用于刚刚内置的自检  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是说 HALCoGen 生成的自检函数与 SafeTI 库函数之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro

    我问的是、PBIT 或 LBIT 的内置自检概念与安全概念之间的区别、我没有触及它们之间的区别  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    安全手册可以为您提供一些答案  ()

    此外、在以下主题中提供了一些有用的链接、这些链接澄清了您的一些问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Miro、

    这真的很有帮助  

    另一个问题是在不使用 SDL 的情况下使用 PBIT 与 halcogen 的示例或演示

    请说明我需要在安全初始化中启用什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、这些测试在系统启动期间的上电复位时在 MCU 上运行。 如果您查看由 Halcogen 为 TMS570LS12x 生成的 sys_startup.c 文件、您将看到如何使用 PBIST ROM 运行 sl_SelfTest_PBIST。 您可以在此处在 SDL 中找到该代码:

    C:\ti\hercules\SafeTI Diagnostic Library\2.4.0\demo_app\HALCoGen\TMS570LS1227_Noos\source\sys_startup.c

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    如何仅启用 PBIT 测试并禁用所有其他测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我在执行代码后得到的结果  

     

     

    这是我的项目

    e2e.ti.com/.../7183.TMS570LS1227_5F00_NoOS.rar