This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L940:L2L3寄存器回读

Guru**** 2926770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/849644/rm48l940-l2l3-register-readback

器件型号:RM48L940

与此处相同的问题:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/585578?TMS570LS0332-Regarding-register-read-back-feature-of-L2L3-configuration-registers

和这里

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/604393?RM41L232-Level-2-Level-3-L2-L3-Interconnect

但对于 RM48。  

如何定义 l2l3_config_reg (我知道我可以像 PCR 那样定义它)?

如何实现 l2l3GetConfigValue()以便可以对寄存器进行基准?

寄存器是否是动态的、并且预计在运行时会发生变化?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    [引用 user="Guy ">如何定义 l2l3_config_reg (我知道我可以定义它与 PCR 类似)?

    >>正如 QJ 在第二个 e2e 线程中提到的,l2l3_config_reg 与 PCR_CONFIG_REG_t 相同  

    请参阅 RM48安全手册: http://www.ti.com/lit/ug/spnu577d/spnu577d.pdf

    [引用 user="Guy ">如何实现 l2l3GetConfigValue()以便可以对寄存器进行基准?[/quot]

    >>请使用 pcrGetConfigValue,因为只能读回 PCR 寄存器的值,因为这些是唯一可访问的寄存器。

       在内核初始化之前、寄存器中的默认值为零。  您可以将其用作基准、

       2.在内核初始化后、在主应用程序启动之前读回寄存器。

    guy 说:
    寄存器是否是动态的、并且预计在运行时会发生变化??

    >>由于外设初始化以及基于您的应用、寄存器值将被修改。

    谢谢、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Akshay