This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC43x 插座或两个主机通信示例?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/844142/tms570lc4357-tms570lc43x-socket-or-two-host-communication-example

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

´m Hercules 和 TMS570LC43x 套件的新功能。 ´开发一个基于德州仪器套件或其他硬件的解决方案、以读取电力网络中三个点的电压信号并将样本发送到中央主机服务。 我´ve´m 示例、但不确定下一步的方法。 我´ve 使用 Java 套接字来实现这种解决方案。

有人可以给我一些提示吗?  从哪里可以获得使用网络通信的示例? 套接字?

谢谢、

Geraldo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在此处找到一些示例:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Miro、

    Web 服务器示例使用 SCI 通信。 n´t 我没有找到任何关于套接字实现的想法。  

    Hercules μ´s 套件是否具有套接字编程支持? 我´ven´t 数据表中的"套接字"进行搜索、但我找不到任何东西。 我的示例很简单、如下所示: https://www.thegeekstuff.com/2011/12/c-socket-programming/?utm_source=feedburner

    在此向大家致以诚挚的问候。

    Geraldo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您向我推荐了什么具体项目? 我需要实现对等通信、并控制数据包的数量和大小。 我´ve 了´s Web 服务器的项目,但我需要使用不同的 Hercules 主机更改菜单。 是否有办法使用 Hercules launchpad 来实现它、例如插座实现? 这样的程序: socket 示例: www.thegeekstuff.com/.../

    谢谢、

    Geraldo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geraldo、

    Hercules 支持 LwIP。 请查看 AppNote: http://www.ti.com/lit/an/spna239/spna239.pdf 、了解这是否有帮助。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rex、

    我´m "lwIP TCP/IP 协议栈的设计和实现"文档、希望成功实现套接字示例。

    此致、

    Geraldo。