This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:RM45L952

Guru**** 2766285 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/849897/rm48l952-rm45l952

器件型号:RM48L952

我们需要如何使用 RM48L952微控制器的 EMIF I/F 来映射8位/16位闪存/SRAM 的地址/存储器? 这种类型的映射背后的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件 TRM 中的第17.2.6.1节介绍了与8/16位异步存储器的连接。

    需要特别注意的是 EMIF 与外部器件地址总线之间的连接。 EMIF 地址引脚 EMIF_A[0]始终提供一个32位字地址的最低有效位。 因此、当连接到16位或8位异步器件时、EMIF_BA[1]和 EMIF_BA[0]引脚分别提供半字或字节地址的最低有效位。 此外、当 EMIF 连接到16位异步器件时、EMIF_BA[0]引脚可用作 EMIF_A[22]的上地址行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种位移映射背后的原因是什么? 不仅在这个 RM48L952微控制器中、在其他制造商中、也会出现一些类似的总线映射。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是设计上的。 我不知道器件设计决策。

    根据设计、EMIF 地址引脚 EMIF_A[0]始终提供32位字地址的最低有效位。 因此、需要额外的8位和16位寻址信号。