This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:PINMMR9配置

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/849955/tms570lc4357-pinmmr9-configuration

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

TMS570LC43微处理器的同一引脚会引线信号 EMIF_CLK 和 ECLK2。

可以在复用寄存器 PINMMR9 (地址偏移量134h)中选择这两个信号、但该寄存器的设置似乎不足以传输所选信号。

您能告诉我要做的操作和要配置的寄存器来传输、例如 EMIF_CLK 吗?

此致、