This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:是否支持 UTP 模式?

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/848701/tm4c1294kcpdt-if-it-supports-utp-mode

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好、先生、

如果 TM4C1294KCPDT 支持 UTP 模式、哪一种是其驱动模式、电流或电压?

非常感谢。

BR

Sara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

     请详细说明 UTP 模式的含义和上下文。 我认为 UTP 与非屏蔽双绞线一样、对吧? 如果理解不正确、那么您所指的 UTP 是什么? 您是说 TM4C129支持以太网吗? TM4C129具有输出差分信号的内置以太网 PHY。 如果您正在寻找、则数据表中记录了所有 PHY 参数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

        我没有听到你的反馈。 我假设您要求在器件上提供差分信号。 数据表中提供了以太网和 USB 输出差分信号及其电气参数。  我现在要关闭这个线程。 如果您要提出不同的问题、您可以再次将问题阐述到此帖子以重新打开该主题。