This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:定时器配置

Guru**** 2556340 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/848374/tm4c1294ncpdt-timer-configuration

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好!

我正在将 Tiva Launchchapd 与 TM4C1294NCPDT 微控制器配合使用、我遇到了这个问题、我正在尝试使用计时器或 SysTick 中断以固定时间计算 PID 值、  当中断发生时、会验证一个条件、如果是真值、则会计算并保存返回主程序的全局变量中的值、但 当我启动程序时、它会运行几次并停止、 我检查计时器的配置、它们都可以、程序的另一部分在没有计时器的情况下工作良好、我不知道为什么会发生这种情况、有人能不能让我用一种方法来解决它? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jackson Chinelli1"]我的程序-运行几次并停止

    "远程诊断 Crüe "-如果您可以识别"程序停止的位置-如果重复了(相同)停止位置、是否会证明对您的"有用"?"    

    这提供了一个“巨大的线索”——不是吗?

    作为"亲吻"的支持者-它"经常"有助于"减少和简化您的计划!"    通过仔细隔离-然后 单独测量和测试每个计划部分-您可以极大地提高"综合计划成功"的可能性

    标签:"亲吻"再次-为了海报的拯救...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能否发布您的代码? 当它停止工作时、定时器是否仍然会产生中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、  

      我没有听到你的反馈。 我假设您知道如何解决该问题。  我现在要关闭这个线程。 如果问题未解决、您可以更新此帖子以重新打开该主题。