This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:需要 XDS110调试器提供 UART 通信引脚

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/848641/tmdsemu110-u-uart-communication-required-pins-from-xds110-debugger

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我正在使用 XDS110调试器对电路板进行编程(UART/JTAG)。 我正在电路板上使用 CC3220模块。 我使用 CCS 通过 JTAG 连接进行编程、它工作正常。 为此、我为 JTAG 使用了 CM10引脚。

然后、我尝试使用具有 UART 连接的 UNIFLASH 加载程序(映像文件)、后跟 nRESET、TX、RX、GND 从调试器获取引脚。 我无法连接和编程。 然后、我从调试器中添加了 VTREF 引脚。 我可以成功使用 UART 连接。  

我想知道目标电源输入、目标电源输出引脚。

我需要了解这些引脚(TGT 电源输入?输出)、这些引脚是否与 UART 连接相关?

我检查了 TGTVDD (SENSE)和 VTREF 是否短路。

XDS110调试器用于建立 UART 通信的所有必要引脚是什么?  

等待您更快的响应!


谢谢、

Murali C