This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0714:TMS570LS0714引脚分配问题。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/846855/ccs-tms570ls0714-tms570ls0714-pinout-problem

器件型号:TMS570LS0714

工具/软件:Code Composer Studio

您好!
在程序安装期间、TMS570LS0714处理器上的一些引脚继续输出。 如何解决此问题?

引脚

MibspiPORT5 - 9U

MibspiPORT5 - 8U

MibspiPORT1 - 0U

MibspiPORT1 - 8U

MibspiPORT1 - 14U

MibspiPORT1 - 1U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    启用 Mibspi 驱动器并使用 Mibspi 引脚作为功能时、引脚方向(输入或输出)取决于主/从模式。 如果将引脚配置为 GIO、则引脚方向取决于 SPIPC1寄存器。 EHN 引脚配置为 GIO 和输出、然后 PC3控制输出状态(高电平或低电平)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何解决此问题?

    在代码加载期间、这些引脚保持在打开位置。

    是否无法关闭这些引脚?

    我的引脚设置、如图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在复位期间、所有 I/O 被配置为输入。  根据数据表、MIBSPI5SIMO[0]具有内部上拉电阻器。 复位期间、MIBSPI5SIMO[0]应该为高电平。 一旦系统复位被释放、I/O 由独立控制寄存器的缺省状态控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,没有办法解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    释放复位后、应用程序将处理终端状态。 在复位期间、数据表中说明了端子状态。 您在进行设计时必须考虑这一点。