This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:TMS507LS1114

Guru**** 2932890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/848485/tms570ls1114-tms507ls1114

器件型号:TMS570LS1114

为了将 SPI 和 QDU 的两个功能与接口结合使用、我们要并联切换以下引脚:32 + 54、100 + 53和99 + 55。

如果无法在配置工具中显示或选择初始状态、那么该状态是否会按照数据表中复位后所述应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    数据表中有一条关于复位时和释放复位后 I/O 端子状态的说明。

    根据每个端子上的默认功能、端子被下拉或拉为高电平。 一旦系统复位被释放、I/O 由独立控制寄存器的缺省状态控制。
    例如、GIODIRx 寄存器默认将所有 GIOx 端子配置为输入(DIR = 0)。 在这种情况下、DOUT、DSET 和 DCLR 寄存器的值不会影响终端。 拉电流选择寄存器(PULSEL)定义施加到端子的拉电流。 对于 GIOx 端子、拉选择寄存器默认在端子上施加下拉电阻。