工具/软件:TI C/C++编译器
我正在处理 enet_uIP、当我通过数据包发送器发送 UDP 数据包时、它正在工作。
我现在要做 的是、将端口编号为2048的数据包从 PC 发送到微控制器、然后将端口2049上具有不同数据包字长的数据包从微控制器发送回 PC。
因此、它应该像这样工作。
PC -> MC (端口2048上的 UDP 封包、包含消息、例如 Test_0)
但它现在应该使用交换功能将数据包发回、其中交换了 MAC 和 IP 地址。
MC -> PC (端口2049上具有不同消息长度的 UDP 封包、如 Test_12345)
我所做的是、Swap 函数正在工作、我可以交换 MAC 和 IP 地址、以便从 MC -> PC 发回数据包
但我不能得到的是如何在回波主函数中实现它。
对此有任何建议吗?????