This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:未启用计数器的 WDKEY 值

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/848391/rm57l843-wdkey-key-values-without-enabling-the-counter

器件型号:RM57L843

您好、倒角

您的 CNA 发现以下问题是否正常? 任何帮助都很好。 也在 RM57 EVM 上尝试过此操作、但也失败了。

RTI DWWD 用法的示例代码工作得非常完美。 我想知道如果我在不启用计数器的情况下尝试写入 WDKEY 值会发生什么情况。 我曾尝试过这样做、导致我的系统进入完全挂起状态:

"停止目标 CPU 时出现故障:
(错误-1060 @ 0x0)
设备未响应请求。
重置设备、然后重试此操作。
如果错误仍然存在,请确认配置,重新打开电路板的电源,和/或尝试更可靠的 JTAG 设置*例如,更低的 TCLK)。
(仿真包5.0.747.0)"

我相信问题在于在启用计数器之前访问 WDKEY、并且在参考手册中找不到与之相关的任何信息。 发生这种情况时有关系统状态的任何信息都将非常有用。

谢谢

此致

Mohsen