This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM42L432:MEMS 振荡器 PPM 和电容

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: RM42L432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/848151/rm42l432-mems-oscillator-ppm-and-capacitance

器件型号:RM42L432

大家好、

原始主题:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/830087

当我们为 RM42L432使用 MEMS 振荡器(16MHz)时、需要考虑什么是 PPM 和电容值?

谢谢你。

此致、

S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在大多数情况下、我们的客户使用标准汽车级晶体。 时钟信号的任何相关容差/规格将在数据表中找到。 如果不存在某种情况,我们就没有对其进行特征描述,也无法提供更详细的信息。

    我建议您与您的晶体/振荡器制造商合作、按照数据表中的说明完成表征。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将驱动 microcontroller....not 晶振/振荡器

    如果数据表中指定了所有内容、我们为什么需要有讨论论坛。 和说明..... 那么、e2e 讨论论坛澄清申请率应为 nil....in、这是一个案例。

    这可以被管理… 仅限 TI 技术支持。对吗???

    此致、

    S.Saravanakumar