This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:DAP 错误242、CortexR5错误2063、1170在 Hercules HDK 板载光传感器实施期间

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/847517/ccs-tms570lc4357-dap-error-242-cortexr5-error-2063-1170-during-hercules-hdk-on-board-light-sensor-implementation

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人

我尝试复制  2.6 Hercules 指南教程:12位 ADC、成功编译代码并成功下载到 HDK。

我使用的是 HALCoGEn 04.07.01、CCS 9.1.0、Hercules TMS570LC43HDK 以及 XDS100v2仿真驱动程序,而在 vedio 中是 RM48 USB 记忆棒(说实话,我不知道是否应该遵循 HALCoGen 中的所有配置)。

我的 system.main.c 也已附加。

e2e.ti.com/.../3175.HL_5F00_sys_5F00_main.c

但是,当上电复位时,控制台上会弹出一些小错误,如下所示:

CortexR5:GEL 输出:闪存的存储器映射设置@地址0x0CortexR5:GEL 输出:由于系统复位、闪存的存储器映射设置@地址0x0
CortexR5:GEL 输出:由于系统复位、闪存@地址0x0的存储器映射设置

DAP:错误:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。 (仿真包8.2.0.00004)
CortexR5:错误:(错误-2063 @ 0x0)无法复位器件。 对电路板进行下电上电。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.2.0.00004)
CortexR5:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.2.0.00004)
CortexR5:20次尝试后无法确定目标状态
CortexR5:在断开连接之前未能从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序