This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:PLL 电流

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/847300/tms570lc4357-pll-current

器件型号:TMS570LC4357

您好!

该数据表提供510mA 至990mA 的电流作为 Vcc 数字电源和 PLL 电流的功耗。

您能告诉我、只有 PLL 消耗多少电流吗?

此致、

Archana Rao