This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:使用 lwip 为 MQTT/TLS 实现 mbedtls

Guru**** 2984100 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/846821/tm4c1294kcpdt-implementing-mbedtls-for-mqtt-tls-using-lwip

器件型号:TM4C1294KCPDT
主题中讨论的其他器件:MSP432E401Y

您好!

我使用的是不  带 RTOS 的 Tiva tm4c1294kcpdt。 我已经使用在 kosidto 代理上使用 lwip 测试了不安全的 MQTT 客户端。 它工作正常。

现在、我想通过 lwip 原始 API 函数使用 mbedtls 实现安全 MQTT、即 MQTT/TLS。 我获得了 GitHub 的以下链接、但我尝试以相同的方式实施:

" https://github.com/ErichStyger/mcuoneclipse/tree/master/Examples/MCUXpresso/FRDM-K64F/FRDM-K64F_lwip_lwip_mqtt_bm/source"

但在这种情况下、我在初始化 TLS 时遇到以下错误:


->未解析的符号 pthread_mutex_destroy、 pthread_mutex_init、 pthread_mutex_lock、 pthread_mutex_unlock

我有 msp432e401y 评估套件、我正在参考其发布订阅示例以实现安全 MQTT 连接。 我的问题是如何在非 RTOS 环境中的 TIvAware 上实现这些 pthread 函数?

我的主要目的是   要使用 LWIP+MBEDTLS 在 Tiva TM4C1294KCPDT 上实现安全 MQTT 客户端。

TivaWare_C_Series_x 库没有 mbedtls。 我是从 simplelink_msp432_sdk_3_10_00_11引用它。

现在、我尝试实施 mbedtls 步骤、现在我一直被卡在实际存在低级核心相关植入的位置。 对于 MSP IC、它们提供了与 MSP 内核相关的 POSIX 函数;但我想在 tm4c 上实现它。

请参阅  我与 mbedtls & Tiva 支持团队讨论过的 e2e.ti.com/.../3130300

任何对 msp432_SDK 和 tivaware 都有相关知识的人都会帮助我解决这个问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urvi、

    我们不支持 TM4C 上的 MBEDTLS、也不支持此实现。 尤其是在非 RTOS 环境中。 为了实现 MBEDTLS 的裸机实施、TI 将不提供任何支持、因为我们在该主题上没有任何专业知识、并且无法为这样复杂的应用提供资源。

    我还将注意到、MSP432 SDK 仅适用于 SimpleLink 器件。 它不会与 TM4C 器件搭配使用、我们的 TM4C 专家和 SimpleLink 专家都不会支持交叉使用这些 SDK。

    适用于 TM4C 的 TI-RTOS 和 TivaWare 产品是我们产品的范围、我们的支持受限于围绕这些软件包的各种示例和 TI 设计。

    您最好的方法是使用 MSP432、因为它具有您所需的 MBEDTLS 支持。 这是向 SimpleLink 平台过渡的附加价值的一部分。 您甚至还可以获得非 RTOS 版本的支持、但如果不能获得支持、那么如果您需要德州仪器的支持、您最终可能需要使用 RTOS、因为这正是此类应用领域的行业趋势所在。

    最后、我们是一家 IC 制造商、虽然我们提供了许多示例、并尝试为尽可能多的应用提供帮助、 由于我们不是终端系统解决方案提供商、因此某些特定应用的需求超出了我们的支持能力、因此我们有一定的限制。

    很抱歉,这不是你所寻找的答案,但我希望我对局势的透明度有助于理解我们的不幸立场。