This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:断电后软重启和上电重启之间有何区别

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/846595/tms570ls1227-what-is-the-difference-between-soft-restart-and-power-on-restart-after-power-down

器件型号:TMS570LS1227

尊敬的团队:

您能告诉我  断电后软重启和上电重启之间有何区别吗?

最近我的客户遇到了以下问题、

我们器件的 I2C 连接一个 E2PROM、我们的器件和 E2PROM 共享一个3.3V 电源。  当首次加电570 μ s‘s 无法读取 EEPROM 、并且读取了三次时、所有操作都无法读取。 然后570进行了软重启、然后继续读取、但仍然失败。 当故障发生时、SCL 和 SDA 的波形异常(始终为高电平)。 只有在电源关闭然后通电时才能成功读取。

因此、我想知道 软重启和断电后上电重启之间的区别是什么。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁您好:

    您可以查看 TMS570的 TMR、第12.2.1节"复位行为"、该节描述了软复位和断电复位之间的差异。 但我认为这与处理器没有任何关系。 我以前遇到过类似的问题、这是由于器件的外围电路设计不合理造成的。 有些电力无法快速释放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、明白了! 谢谢!

    谢谢、此致、

    雪利