This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/Hercules DSPLIB:用于 Linux 的预编译 Hercules DSPLIB (格式为.A)

Guru**** 2188815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/845116/compiler-hercules-dsplib-pre-compiled-hercules-dsplib-for-linux-in-the-format-of-a

器件型号:Hercules DSPLIB

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好,

我找到 了 TI 提供的 Hercules DSPLIB CMSIS 库,它具有 源代码和 预编译库,但这些库采用.lib 格式,Windows 基本支持该格式。

任何人能不能帮助我提供有关 用于 Linux 平台的 Hercules DSP 预编译库的信息(例如,.a 格式)以及同一库的依赖项,如果我想在 Linux 上运行示例应用程序链接这些库。

此致,

Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!  

    安装文件夹\1.0.0\Docs 下的构建设置包含有关如何使用 GCC 编译器、GCC CodeSourcery 等在不同工具链上构建 cortex-R DSP 软件库的说明、如 MDK、CCS、MDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 实际上,我浏览了您提到的文档,但似乎所有这些工具都是付费的...? 我们能否使用 CCS 通过 gcc arm 工具链为 Linux 编译相同的库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、

    构建文档中为 CCS 介绍的步骤使用 CCS 版本中免费提供的 TI ARM 工具链来编译库。 CCS 还n`t Linaro GCC 编译器、因此您无需 CodeSourcery IDE 支持。 打开 CCS 并将工程导入根目录并检查编译设置。

    我们建议您从 TI ARM 编译器开始、然后尝试查看是否要使用与 MDK 配合使用的其他工具链。  

    此致、

    Rahul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rahul。 我将尝试使用 TI ARM 编译器。