This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:TMS570LS0432:ADC:HalCoGen 代码设置 ADGxxSEL 寄存器中的保留位

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/845831/tms570ls0432-tms570ls0432-adc-halcogen-code-sets-reserved-bit-in-adgxxsel-registers

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

我对 TMS570LS0432进行了一些测试、在图16-48、16-49和16-50以及表16-34、16-35和16-36中、SPNU517C 中发现了一个错误。

要在通道16、17、20和21上启动采集、需要设置 ADxxSEL 寄存器中的位16、17、20和21。

HalCoGen 生成的代码是正确的、但是下面的语句不正确:

ADG1SEL[15] -- ADIN[21]

ADG1SEL[14] -- ADIN[20]

ADG1SEL[13] -- ADIN[17]

ADG1SEL[12] -- ADIN[16]

并应替换为:

ADG1SEL[21] -- ADIN[21]

ADG1SEL[20] -- ADIN[20]

ADG1SEL[17] -- ADIN[17]

ADG1SEL[16] -- ADIN[16]。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的反馈。 我已将此信息转发给文档团队、以便在下一次更新中解决此问题。

    此致、

    Sunil