This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:与 eMMC 连接

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/845537/tm4c1290ncpdt-interfacing-with-emmc

器件型号:TM4C1290NCPDT

您好!

我们正在与 TM4C1290NCPD 合作, 并正在考虑使用 ISSI 的 pat IS21ES04G-JQLI。

  1. 是否提供任何 Tiva eMMC 软件驱动程序?  
  2. 是否有任何 eMMC 板可插入 TI Tiva LaunchPad 中以用于软件开发?

此致、


车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    我们无法在 TM4C 器件中支持 eMMC。

    我建议使用可与我们的 TM4C 器件良好配合使用的 QSSI 存储器器件。 我们有一个展示如何实现此功能的参考设计: http://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129SDRAMNVM