This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:Halcogen 汇编文件的标准或样式

Guru**** 2761175 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/844247/tms570ls3137-standards-or-style-for-the-assembly-files-from-halcogen

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我正在获得使用汇编语言编写源代码的标准(如 ANSI C 对应语言)、例如  IEEE 694-1985 - 微处理器汇编语言的 IEEE 标准  

https://ieeexplore.ieee.org/document/29141

halcogen 在生成汇编文件时使用哪种标准或样式? 我在《装配手册》中找不到这一信息。

谢谢、

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关编码标准的详细信息,请访问:

    谢谢、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、最后一个问题:除了 MISRA 之外、CCS 是否会检查是否存在违反这些规则的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 CCS 论坛上创建新主题。 我们的 CCS 专家将能够提供有关此方面的更多详细信息。

    HALCoGen 附带 CSP (合规性支持包)、其中包含详细的静态分析报告、其中提供了软件质量指标和 MISRA-C 违规摘要。

    有关 HALCoGen CSP 封装的更多详细信息、请参阅 :http://www.ti.com/tool/SAFETI-HALCOGEN-CSP

    谢谢、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    实际上、我的问题更多地涉及静态分析工具、以防我想按照您指出的标准开发我自己的代码(如 CCS 针对 MISRA:2004所做的那样)。

    我会将其发布到 CCS 论坛。

    谢谢。

    此致。